结果:找到"单片机 C语言 基础",相关内容1000条
  • 30岁,今天决定成立自己的电子开发公司
  • 93年的,30岁了,决定自己做老板,在湖北荆州。目前公司20人左右,可以承接,结构+电路+嵌入式程序+安卓软件+桌面软件+小程序相关产品开发。有需求的老板联系我。邮箱979954025@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB C JAVA 安卓 小程序 发帖人:拳头电子设计公司 发帖时间:2023-04-07 22:10:00
  • 招聘佛山C语言硬件工程师
  • 公司名称:佛山市沃泰汽车用品有限公司公司网址:http://www.wtaiauto.com/工作地点:佛山禅城工作内容:汽车电子类相关应用开发,主要涉及汽车CAN数据读取,解析;电机调速驱动类硬件设计和编程。学历要求:大专以上电子/软件相关专业经历要求:工作经验一年以上或应届毕业生有参加电子竞技比赛经验语言要求:有英文阅读能力即可专业要求:具备以下专业至少1项以上。1.熟悉硬件设计,使用protell99或者AD工具。2.熟悉MCU单片机软件设计,使用C进行开发,熟悉STM32系列优先。3.熟悉汽车CAN总线数据破解优先。待遇情况:具体工作准确地点:佛山顺德禅城吉利工业园薪资待遇:6K--...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 佛山 C 硬件 发帖人:shaun 发帖时间:2021-11-22 15:50:00
  • 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
  • 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
  • 单片机C语言基础-报名即送STC8单片机基础板
  • 一、专题说明应大部分学员要求,启动单片机C语言基础教学。准备以全新的模式进行单片机C语言基础教学,从数据类型、算术运算、关系与逻辑运算、选择与循环语句到函数、指针、枚举,联合体、结构体、关键字,再到流程图绘制、状态机编程、结构体编程、代码框架等。规范编程,由浅入深,循序渐进的掌握单片机C语言基础。固定周日晚上20:30直播,所有代码现场编写,配合STC8单片机基础学习板的LED灯与串口输出结果,理论结合实践,深入理解单片机C语言基础知识。没时间看直播的学员,可以在线看视频专辑,也可以下载视频。直播前会发文章与讲义,以方便学员提前预习内容。<免费送单片机基础板,支持硬件仿真,包邮>...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-11-05 15:27:00
  • 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等
  • 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等1、硬件基础经验之谈-元器件选型与应用,另外包含了阅读数据手册与开源项目https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpssLNGB2、十年老司机的单片机C语言基础https://yunpan.360.cn/surl_yYHzJ4VU57t3、十年老司机的单片机模块化编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpYWpTIT4、最强点灯-模块化编程与状态机编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvw4KMPRV65、示波器使用https://yunpan....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 视频 C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 15:17:00
  • STC15单片机实战项目-软件教程计划(直播,回播)
  • 直播地址->https://live.bilibili.com/21988510直播时间->每周六21:00开播回播地址->bilibili平台,硬件家园直播内容:1、STC15单片机实战项目-LED闪烁(Delay延时)2020/3/142、STC15单片机实战项目-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)2020/3/213、STC15单片机实战项目-按键检测(外部中断)2020/3/284、STC15单片机实战项目-按键检测(状态机扫描)2020/4/45、STC15单片机实战项目-按键、PWM控制灯的亮度2020/4/116、STC15单片机实战项目-通过IAP操作单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 教学 实战项目 C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-15 09:46:00
  • 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
  • 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: C 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
  • 更换基础库STC单片机
  • 是否可以把基础库中STC15F2K60S2-28I-LQFP44G更换为STC15W4K56S4,两种芯片引脚及功能一样,但是后一种支持3.3V~5V宽电压,前一种工作电压5V。并且后一种是前一种功能升级版。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 更换库STC 发帖人:huizhi 发帖时间:2019-05-18 19:08:00
  • 立创EDA-基础库
  • 本人刚开始使用立创EDA,1,基础库这一栏功能是挺好,但是里面很多是我不需要的,我希望这一栏可以定制内容自己修改,这样会方便一些;2,我打开一个工程广场里的PCB,12*14cm的板子,感觉很卡,我用的是客户端,自己还没用立创EDA画过PCB,封装库还没弄;我觉得立创EDA的整体框架是不错的,就是不知道以后会不会一直很卡,我很喜欢Altium唯一受不了的就是他的卡。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:兴奋的火龙果 发帖时间:2019-01-07 22:35:00
  • SMT基础库的物料种类还会继续优化吗?
  • 如题,现在的基础库物料种类还太少。扩展库既要额外收费也还有诸多限制。不知道有没有考虑过根据SMT物料使用情况的大数据,将一些扩展库使用频率很高的元器件调整到基础库来替换掉基础库中使用频率较低的物料呢?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 发帖人:cqys 发帖时间:2018-10-11 09:38:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: